This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF363B:关于DS90CF363B和DS90C363B

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C363B, DS90CF363B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666226/ds90cf363b-about-ds90cf363b-and-ds90c363b

部件号:DS90CF363B
主题中讨论的其他部件:DS90C363B

大家好。

 DS90CF363B与DS90C363B有何区别?

如我所知 ,DS90CF363B和DS90C363B是 DS90CF363A和DS90C363A的改进型替代品。

有哪些改进?

您是否有任何版本详细信息和差异详细信息的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    DS90C363B与DS90CF363B的区别:
    ○DS90C363B可通过专用引脚(R_FB)编程用于上升边缘频闪灯或下降边缘频闪灯。
    ○DS90CF363B固定为下降边缘频闪灯发射器。

    DS90CF363B/DS90C363B在DS90CF363A/DS90C363A上的改进:有一些改进,包括Tx断电模式下的功耗更低,时钟范围稍宽,以及支持扩频时钟。

    此致,
    雅瑟