请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB9260 我正在使用 TUSB9260芯片将SATA数据转换为USB,以便将硬盘与PC连接。 我们有一些必须支持的传统硬件,但遗憾的是,这些硬件不适用于高速数据。 这使我们发现,该设备无法以SATA 2或3的速度工作,但在SATA 1上运行确实可靠。 因此,我有兴趣找到一种限制,修复或避免 TUSB9260协商SATA速度的方法,以便我可以为客户提供一个有效的解决方案。
感谢您的帮助!