This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9260:有关SATA SUPPROT的问题

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566584/tusb9260-question-regarding-to-sata-supprot

部件号:TUSB9260
主题中讨论的其他部件:TUSB9261

大家好,

我们的一位客户想知道我们是否有能够将USB Gen3 5G转换为SATA Gen3 6G的产品。 请告诉我。 感谢您的支持和时间。

Leroy Song  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leroy,

    TUSB9261是USB 3.0 (5Gbps)至SATA 2 (3Gbps)设备。

    SATA 3.0 (6Gbps)向后兼容2.0 (3Gbps),因此SATA 3.0 (6Gbps)设备可以与TUSB9261配合使用,但TUSB9261上的最大SATA吞吐量为3Gbps。

    此致,
    豪尔赫