我在使用XIO3130时遇到问题。 在XIO3130的下游,我在一个板上有两个FPGA,没有EEPROM。 一个可以在操作系统(XP,Win 7)启动后检测到,一个无法检测,重置无法帮助,两个都在通电后100毫秒内进行编程。 我发现XIO3130下行端口寄存器9Ah存在可纠正错误 (值为0011h)。 两个FPGA的区别仅在于PCIe总线的长度,1800mil和2700mil。 我调试了坏的一个,发现它处于L0状态。 如果我在操作系统启动后对坏FPGA进行编程,我可以找到PCIe设备,但是在重置后,无法再检测到它。 希望您的帮助!