This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:BIST模式通常输出,但无法在外部视频源上获得正确的屏幕

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587766/ds90ub947-q1-bist-mode-normally-ouput-but-can-t-get-correct-sereen-on-external-video-source

部件号:DS90UB947-Q1

很抱歉打扰。

作为标题。

我们可以使用BIST模式在面板上显示正确的模式(模式生成器=>色条,1080p 60),但在外部视频源上显示失败。

是否可能出现上述问题??

 

如果BIST模式可以正常工作,这意味着我们在947和948之间有一个良好的路径,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果BIST /模式生成测试工作正常,则947和948之间的FPD链路正常。 948侧的显示可能也很好。 947/ OpenLDI端的视频源可能存在问题。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Michael

    感谢您的回复。

    没错,我们改进了视频源,并在面板上显示了正确的屏幕。

    但我们现在还有另一个问题。

    如果视频源输出全黑模式,我在948上无法获得数据输出(甚至更改为其他模式)

    我在论坛上发现了一个可能是我们的问题的帖子,超链接如下所示。

    e2e.ti.com/.../44.041万

    您对此问题有什么意见吗??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果在寄存器0x65 (模式生成器配置)中启用颜色反转:0bxxxxxx1x,您是否仍有相同的问题?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    外部视频源出现问题,而不是BIST模式。

    因此,当问题发生时,我们无法启用颜色反转。

    还有其他评论吗??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您在OLDI源处应用黑屏时,948是否指示Lock = High (锁定=高)(PIN或寄存器0x1C)? 输入信号是否包括正常同步信号(HS,VS,DE)或这些信号是否也是静态信号? 这些信号必须有效,948才能检测到锁定,除非您通过写入948寄存器0x34[6]=1更改锁定模式。  

    谢谢!
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    锁销仍处于高位。

    如果锁销状态为高,则这些信号应该有效,对吗??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于948上的RX锁定模式,寄存器0x34[6]。 如果将其设置为0,则是,高锁定应表示正在接收视频。

    您能否测量947输入处的OLDI信号? 同时,请阅读所有947和948的寄存器,并将它们发送给我们进行审查。

    谢谢!
    Jason