请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB947-Q1 很抱歉打扰。
作为标题。
我们可以使用BIST模式在面板上显示正确的模式(模式生成器=>色条,1080p 60),但在外部视频源上显示失败。
是否可能出现上述问题??
如果BIST模式可以正常工作,这意味着我们在947和948之间有一个良好的路径,对吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
很抱歉打扰。
作为标题。
我们可以使用BIST模式在面板上显示正确的模式(模式生成器=>色条,1080p 60),但在外部视频源上显示失败。
是否可能出现上述问题??
如果BIST模式可以正常工作,这意味着我们在947和948之间有一个良好的路径,对吗?