This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于视频应用的TIA

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590217/tia-for-video-application

主题中讨论的其他部件:ONET2591TA

大家好,支持!

对于用于视频应用的TIA设备有什么建议? ONET8551?

正在寻找适合 不同模块设计客户的视频的低频截止时间<5kHz TIA。 有什么建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,支持,是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    设备的最大带宽要求是多少?它发送的是哪种类型的信号? 它是否将接收NRZ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    我们可以参考SMPTE 424M标准。  
    1.5GHz,通道编码方案为NRZI。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    借助1.5 GHz带宽,您可以通过更低的比特率放大器(如ONET2591TA)获得更好的性能。 但是,我要提醒大家,所有Onet TIA都是以芯片形式销售的,没有包装,因此您需要能够将芯片粘接到基片上。

    此致,

    雅各布