This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关OTG USB的一般问题

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591695/a-general-question-about-the-otg-usb

大家好。

假设我们有两个设备-设备#1和设备#2 -通过OTG电缆连接。 Micro-A插头连接到设备#1,此设备(初始)将成为主机和"电源提供器",而Micro-B插头连接到设备#2,此设备(初始)将成为从属设备和"电源消耗器"。 我们假设1号设备的性质不是主机。 因此,海地国家警察协议会采取行动并改变这两个设备的作用,即设备#1变为从属设备,设备#2变为主机。 我的问题如下:设备#2 (现在是主机)是否也成为"电源供应商"(或者设备#1由于OTG电缆的特定连接而仍然是"电源供应商")????

提前感谢您的参与

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,
    当OTG设备是A设备并且会话正在进行中时,它必须能够在Vbus上提供最小电流。

    此致,
    Gerardo