This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在-55C温度范围内CML至LVDS

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS348, SN65EPT23, DS10CP154A, DS10BR150, SN55LVCP22-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587754/cml-to-lvds-at--55c-temp-range

主题中讨论的其他部件:SN65LVDS348SN65EPT23DS10CP154ADS10BR150SN55LVCP22-SP

团队-

我的客户需要一款能够将信号从CML传输到LVDS电平,工作温度为-55C的设备。 我已经浏览过产品组合,没有看到任何内容,只想仔细检查一下;我们有什么可以帮助您的吗? 客户不关心高温,计划以大约200Mbps的速度运行。 优先选择将是一种双重的,有均衡和优先强调,但这两种都不是严格的要求。

您可以推荐设备吗? 或者,是否有任何方法可以将LVDS缓冲器与参考的输入一起使用,以将CML转换为LVDS?

谢谢!

Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alec:
    您可以使用CML -> LVTTL -> LVDS。 请参阅工作温度为-40摄氏度的SN65LVDS348或SN65EPT23。

    此致,
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    我还想看看DS10BR150 (单通道)或DS10CP154A (四通道)等设备。

    这些器件的规格仅为-40C,自热应使内部温度高于 -55C环境温度。

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能超出了客户的价格范围,但我们的SN55LVCP22-SP在空间市场的额定温度为-55至125C。
    www.ti.com/.../SN55LVCP22-SP
    此致,
    涉水