请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:SN65LVDS348, SN65EPT23, DS10CP154A, DS10BR150, SN55LVCP22-SP团队-
我的客户需要一款能够将信号从CML传输到LVDS电平,工作温度为-55C的设备。 我已经浏览过产品组合,没有看到任何内容,只想仔细检查一下;我们有什么可以帮助您的吗? 客户不关心高温,计划以大约200Mbps的速度运行。 优先选择将是一种双重的,有均衡和优先强调,但这两种都不是严格的要求。
您可以推荐设备吗? 或者,是否有任何方法可以将LVDS缓冲器与参考的输入一起使用,以将CML转换为LVDS?
谢谢!
Alec