This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:基于TFP401A和SN75LVDS83B部件的HDMI至LVDS转换器模块不能与Android配合使用

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401, SN75LVDS83B, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590459/tfp401a-hdmi-to-lvds-converter-module-based-on-tfp401a-and-sn75lvds83b-parts-not-working-with-android

部件号:TFP401A
主题中讨论的其它部件:SN75LVDS83B,TFP401.

大家好,我们公司正在开发新产品,我们正在使用基于 TFP401A和SN75LVDS83B部件的HDMI到LVDS转换器模块,我们正在使用带Android 4.4 (Linux内核3.4)的Orange Pi Plus 2进行开发, 对于视频输出,我们使用来自Orange Pi Plus 2的HDMI + HDMI至LVDS模块(如上所述)+带LVDS输入的LG显示屏液晶屏(15.6 尺寸),液晶屏仅支持1366x768@60Hz分辨率和70MHz的FCLK。

到目前为止,我们所做的配置尚未对LCD视频输出进行任何更改,如果我们使用另一个操作系统(Ubuntu或Windows)测试转换器模块,它将正常工作(这些测试是使用PC笔记本电脑的HDMI输出和Orange Pi Plus 2E进行的)。

我们想寻求一些帮助,因为我们不知道还需要在Android上进行哪些修改才能使HDMI到LVDS正常工作,Android上是否有任何特定配置来获得与转换器的某些兼容性? 我们添加了一些测试:

1.修改 lichee上sys_config.fex文件的HDMI分辨率。

2.修改内核的以下文件中的视频时钟:

  • video/sunxi/disp2/HDMI/aw/HDMI_BSP_sun8iw7.c  
  • 驱动程序/视频/Sunxi/disp2/HDMI/aw/HDMI_core.c    
  • 驱动程序/视频/Sunxi/disp2/HDMI/aw/HDMI_EDID.c    
  • 驱动程序/视频/Sunxi/disp2/HDMI/drv_HDMI.c      
  • drivers/video/sunxi/disp2/HDMI/hdmi_hal.h      
  • include/video/ sunxi_display2.h    

对这些文件的修改基于以下值:


{HDMI1360_768p,070000000,01360, 76.8149万2,42,36,48, 782,6,3,5,1, 1,0,0,0},};

{HDMI136_768p,070000000,01366, 76.8149万2,42,36,48, 782,6,3,5,1, 1,0,0,0},};

 

3. HDMI到LVDS转换器配置了1366x768 .bin EDID文件,并且在连接到HDMI PC笔记本电脑端口时工作正常。

 

主要问题是在Android系统下,我们还使用Radxa Rock Pro板测试了HDMI至LVDS转换器,但它无法正常工作。

 

请帮助。

 

谢谢。

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1.您是否可以使用HDMI电缆将Orange Pi直接连接到视频接收器? 它是否有效?
    TFP401只是一个去序列化器,它只会解码其输入端的任何信号,无论是有效视频还是垃圾数据。
    EDID交换不涉及TFP401,您的视频接收器和HDMI源之间可能存在协商问题,如果源(您的Orange Pi)不能满足接收器的要求,则不会发送任何视频, 是否可以捕获HDMI差分信号的某些范围?
    您是否尝试过多个分辨率?
    HDMI是否包含嵌入式音频?

    此致