This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:使用LANe0和MIPI摄像头是否有限制?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591207/sn65dphy440ss-are-there-restrictions-to-using-lane0-with-a-mipi-camera

部件号:SN65DPHY440SS

我们之前已将SN65DPHY440SS与某些Omnivision CMOS成像器配合使用,没有问题(使用lane 2)。  最近将相同的电路(不同的布局)添加到另一个板上,但使用了Lane 0,因此不起作用。  我在SN65DPHY440SS的两侧使用差分探针来确定时钟和数据信号的范围,并看到两侧的时钟看起来都正确,但只有LP数据似乎在Lane0的输出上交叉。  在Lane0的输入上,我可以看到HS数据,但信号很奇怪,因为在DA0P和DA0N之间使用差分探针时,我看到了三个不同电压电平上的信号,以750mV,0V和-750mV为中心。  请参阅随附的示波器捕获(每个捕获在不同时间拍摄)。  对这里发生的事情有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    通道0具有DSI背信道。 我的猜测是DB0输出未连接到兼容的DPHY Rx。 它可能连接到FPGA。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,

    是的,它已连接到FPGA,但根据Lattice,实施的接口符合MIPI D-v规范PHY 1.1 和DSI/CSI-2规范v 1.1。  

    我做了几次测试,发现做一个剪切/跳线工作 从Lane0移动到Lane1解决了问题,所以是的,它似乎与DSI的反向通道有某种关联

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DPHY440的LP TX预期连接到未端接的LP RX。 由于通道0路径(DA0P/N和DB0P/N)支持双向LP信令,DB0P/N LP TX连接到未端接的LP RX非常重要。 如果DB0P/N LP TX连接到HS RX,则LP信令将无法达到LP11级别,这将导致DPHY440无法在Lane0上启用HS数据路径。

    尝试以下操作以启用lane0 HS路径:

    仅为通道0启用HS路径:
    写入寄存器0x50,为HS TX路径启用8'h01 //覆盖
    写寄存器0x51,启用8'h01 //HS TX路径。
    使用8点钟//禁用LP路径写入寄存器0x61。
    为HS RX路径写入寄存器0x70并启用8'h01 //覆盖
    写入寄存器0x71,并启用8'h01 // HS RX路径。

    位0是通道0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,

        非常感谢您的寄存器值; 我们尝试了它们,它使Lane0现在起作用。

    此致,

    John