This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB921-Q1:DS90UB921可以传输测试模式,但无法传输源数据

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587567/ds90ub921-q1-ds90ub921-can-transmit-test-pattern-but-can-t-transmit-source-data

部件号:DS90UB921-Q1

RH850 D1M1 +DS90UB921 --------------- >DS90UB92+LCD

RGB18位  

480*240

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leilei,
    请检查850D1M1和UB921之间的接口,以确保PCLK,DIN/VS/HS和UB921 MODE_SEL/PDB正确连接,谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像可以传输一半。

    锁定信号不好。 高低低高低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leilei,
    如果锁不稳,则链路似乎有许多噪音。您可以尝试使用电缆吗? 连接器? 板载电源噪音? 此外,您是否控制了100欧姆时的迹线差阻抗?

    此致,
    Steven