This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:如何通过DS90UB926+DS90UB925实现FPD链路到RGB到FPD链路,请查看sch If Can Achieve,谢谢

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591795/ds90ub926q-q1-how-to-achieve-fpd-link-to-rgb-to-fpd-link-through-ds90ub926-ds90ub925-please-review-the-sch-if-can-achieve-thanks

部件号:DS90UB926Q-Q1

e2e.ti.com/.../DS90UB-92.5926万.pdf

我想使用US90UB926+US90UB925实现到RGB的FPD链接,修复RGB信号,转换PFD-link,输出到显示屏,但我已经尝试了很多次,无法链接正常,请帮助查看附件中的sch,如果LIN可以实现FPD-sch -- -> RGB -->FPD链路,很多人认为! 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,
    1.请跟进d/s的设计请求。我们可以检查sch.,但似乎不清楚,例如连接器? 它是否遵循TI的建议? 此外,UBC20的PDB,为什么您有一个上拉电阻器和一个下拉电阻器? TI建议对PDB...使用RC电路,因此请根据d/s描述检查您的应用中的控制信号(PDB,INTB,MODE_SEL等)是否正确
    2.请逐步调试链接,您可以使用:
    答 I2C操作是否正常? 如果没有,检查I2C ID和SCL/SDA上拉电阻器,然后检查电源是否正确?
    B.锁销是否高?
    C.数据模式是否能很好地发挥作用? (请检查应用程序。同时注意D/s中显示的部件号)
    d. BIST测试?
    一句话,请将问题划分为芯片级别,而不是整个系统故障(例如:无显示...)。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steven:

    感谢您的帮助!e2e.ti.com/.../Kadjar_5F00_925B_5F00_926Q_2800_V20_2900_-_5F00_-KADJAR_5F00_.pdf</s>2900

    我们 测试 ds90ub926+fpga + ds90ub925的PCB。 DS90ub926似乎 可以接收穿透的FPD链路(DS90UB925在一侧),尽管锁不稳。  IIC/ HS/VS/DE/PCLK直接从926链接到925,只有RGB通过FPGA,IIC 926 /PCLK 波形看起来正常。  925/926 Mode_SEL都 选择了第一个模式,但925无法发送有效信号,附件是sch, 您 会给一些建议,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,如果您将HS/VS/PCLK从UB926输出连接到UB的 输入,而RGB数据被发送到FPGA,则您应该注意数据输入和PCLK之间的时间要求。 这会损坏系统。 这些计时请求在D/s第13页中列出。

    此致,

    Steven