https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588316/tusb9261--
部件号:TUSB9261大家好,
我正在做一个项目,使用TUSB9261芯片将英特尔处理器的3.0 端口连接到SATA NAND内存。
我们面临的问题是,在 英特尔处理器上运行的Windows操作系统的“设备管理器”没有枚举TUSB9261。
安装TI闪存刻录机(安装是在没有互联网连接的情况下完成的)后,在TI闪存刻录机的GUI窗口中的“我的电脑”图标下没有看到任何组件。
我们的TUSB9261芯片设计具有以下特点:
*1V1电源线与3V3电源线同时出现;
* 电源线稳定后,重置将释放2秒;
*有一个40 MHz时钟为TUSB9261 -使用4k7欧姆电阻器将FREQSEL0和FREQSEL1引脚上拉
* TUSB9261上连接了SPI存储器;
*我们不使用JTAG或UART调试端口;
*我们不使用 USB_DP或USB_DM线;
* SPI内存上没有固件刷新;
*英特尔处理器没有为USB主板使用ICH9M IP控制器;
在我使用Windows操作系统检测芯片失败了几次之后,我想看看Linux下也发生了什么。
运行dmesg命令后,我可以看到有几个测试连接到高速线路,但都没有完成。
我收到的消息是:使用xhci_hcd的新的全速USB设备编号1
..................................................................................................
使用xhci_hcd的全新全速USB设备编号4
使用xhci_hcd的新全速USB设备号5
..................................................................................................
使用xhci_hcd的新全速USB设备编号7
使用xhci_hcd的新的8号全速USB设备
但我只有一个设备使用xhci_hcd线。
对于Windows和Linux操作系统,我尝试使用和不使用SATA NAND内存检测芯片,但都没有成功。
1.您能否为我提供有关如何使TUSB9261在系统中可见的建议?
2. 3V3电源线在3V3完全打开之前是否对任何噪音敏感?
提前感谢您的参与,
Monica