This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:DS90UB949-Q1设计需要紧急帮助

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, DS90UB949-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587936/ds90ub949-q1-ds90ub949-q1-design-need-urgent-help

部件号:DS90UB949-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB948- Q1

我们使用DS90UB949 -Q1将 HDMI转换为双FPD链路III,HDMI信号来自英特尔Gordon Ridge模块,而解串器是DS90UB948-Q1。

1,HDMI信号的I/O电压为1.05V,下表中的DS90UB949-Q1 HDMI输入规格,我们是否需要添加电平移位IC?

2. HDMI源仅支持交流耦合输出,如何将DS90UB949-Q1设置为兼容此,只需提供VTERM 1.8V? 耦合电容器的值,100nF?

3.如何处理未使用的CEC?

4.什么是VDD,DDC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    比凡特
    1. DS90UB949-Q1 HDMI输入规范来自HDMI V1.4b部分4.2。5,您可以检查配对设备的输出规范吗? 它应包括VCM,Vdiff和阻抗参数等;
    2.是的,您可以参阅UB949 d/s中的7.3 推荐操作条件部分
    3.如果未使用,CEC PIN可以在27Kohms至3.3V之间向上拉
    4. VDD,DDC被称为RX _5V,与V1.4b兼容。

    此致,
    Steven