请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB949-Q1 主题中讨论的其他部件:DS90UB948- Q1,
我们使用DS90UB949 -Q1将 HDMI转换为双FPD链路III,HDMI信号来自英特尔Gordon Ridge模块,而解串器是DS90UB948-Q1。
1,HDMI信号的I/O电压为1.05V,下表中的DS90UB949-Q1 HDMI输入规格,我们是否需要添加电平移位IC?
2. HDMI源仅支持交流耦合输出,如何将DS90UB949-Q1设置为兼容此,只需提供VTERM 1.8V? 耦合电容器的值,100nF?
3.如何处理未使用的CEC?
4.什么是VDD,DDC?