This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB921-Q1:开机时的DIN针脚状态

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587144/ds90ub921-q1-din-pin-state-when-it-power-up

部件号:DS90UB921-Q1

大家好,

 

您能否帮助您回答以下有关DS90UB921的两个问题:

  • 在开机后对921进行任何配置之前,DIN引脚,上拉,下拉或高z的状态是什么?
  • 当PDB拉低时,DIN销,拉高,拉低或高z的状态是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    轮渡,
    1.在开机状态期间,电源不稳定,也取决于开机顺序,DIN针脚状态不是确定性的;
    2.启用PDB时,DIN针脚处于浮动状态。

    此致,
    Steven