您好,
其中有两个器件(TPS6.5982万-EVM),一个器件似乎有缺陷。 我正在使用两个器件进行测试:一个带USB-C端口的移动电话和第二个TPS6.5982万-EVM。 使用已知良好的USB-C电缆,一个设备可以同步/枚举PDO,但是,其他 TPS6.5982万-EVM只能在更改电缆方向时检测和枚举。
故障排除已完成:
TPS6.5982万-EVM上的DIP开关,0110 (Config 6),使用戴尔20V / 3a电源适配器
1.使用具有本机USB-C (仅一个接收器PDO,5V/1.5A)的电话,在两个TPS6.5982万-EVM配置完全相同的情况下,一 个TPS6.5982万-EVM将仅使用一个电缆方向进行枚举,而不会在电缆反向时枚举。 无论 USB C的方向如何,其它TPS6.5982万-EVM都能正常工作
TPS6.5982万-EVM 0000 (Config 0)上的DIP开关,一个使用戴尔20V/3a电源适配器
1. 只有当电缆正确定位在有缺陷 的TPS6.5982万-EVM上时,TPS6.5982万-EVM才会同步
请协助...