This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5981万:TPS6.5981万EVM + DP-EXPAN-EVM不稳定设置

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595033/tps65981-tps65981evm-dp-expansion-evm-unstable-settings

部件号:TPS6.5981万
主题中讨论的其他部件:dP-expansi-EVM,, HD3SS460

大家好,

请回答我的客户问题,

我们现在正在运行TPS6598x应用定制工具,评估TPS6598EVM + DP-EXPAN-EVM上的TPS6.5981万 C型PD控制器。
我们的要求是:
- TPS6598EVM是高达100W的电源
-使用DP-EXPAN-EVM模块将USB 3.0 器件连接到TPS6598EVM。 此数据将上流化到主机(UPF)。
因此,我们的硬件(使用TPS6.5981万)应该能够为主机(例如笔记本电脑)供电,并为该主机的上行端口提供一个USB SuperSpeed端口。
我在默认的坞站模式下测试了TPS6.5981万EVM,使用外部电源(170W),该电源设置为20V和5A (OCP)。
我没有更改任何默认设置。
不幸的是,系统相当不稳定(有时工作,有时不工作...)。
是否有适合我们需求的专用固件?或者您能否为我们提供一些参数设置建议?

非常感谢。

此致,

Needhu
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你好,Needhu,

    您使用的是最新的配置工具版本2.15 吗?

    您是否正在使用'recovery FW'中的DIP开关配置ID 0? 或FW模板(通过加载新项目)?

    在您的失败案例中会发生什么? 您是否看到NB屏幕变黑? NB是否在OS<显示首选项中看到显示器

    能否向我发送失败案例的LeCroy PD跟踪? 我要验证PD合同,HPD/IRQ 是否正常等

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeff:

    非常感谢您的写作。 客户将直接响应线程。

    谢谢你。

    最佳,
    Needhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff:

    首先,我必须指出,我们不需要显示端口。 实际上,我正在寻找一款C型PC充电器,它具有将USB 3.0 数据作为UFP传输/接收到主机设备的附加功能。 在我看来,TPS6598x是唯一的解决方案,因为它具有所需的电源角色(源)和数据角色(UFP)。

    我开始使用恢复固件进行评估,并将配置开关设置为“Docking System”(对接系统)(全部关闭)。 USB 3.0 器件(只是一个简单的闪存棒)通过DisplayPort接收器板连接到EVM。 EVM通过C型连接到笔记本主机,以建立与记忆棒的USB数据连接并为PC供电。 我可以看到PC上的设备和电源工作正常(在20V时小于1A)。 一段时间后,电源电流开始摆动(仍低于1A),显示屏开始关闭和打开,PC将显示电源故障消息。 我们正在使用TPS6598x应用定制工具版本2.15 和TPS6598x主机实用程序GUI版本2.3。

    我必须说,到目前为止,我们只测试了一台PC。 我们已订购了一些Type-C提供的设备(智能手机,平板电脑)和PD嗅探器。 老实说,首先我们必须花更多时间进行测试。 但现在了解以下信息将有所帮助:

    • TPS6.5981万 (+HD3SS460)是否是我们应用的理想选择?

    • 默认坞站系统固件是否足以测试我们的应用程序,或者是否有更适合的固件可用?

    提前感谢

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mario:

    感谢 您的申请摘要。 x81和x86是目前唯一可 用于将DP扩展板用于3.0 的EVM,但是x81非常适合您的应用,因为您已经拥有了一个EVM。 固件恢复不理想,因为 它更适合 开箱即用,一旦部件在您的系统中,您将使用另一个固件。 我建议使用  在Project<新项目中找到的'TPS6.5981万_HD3SS460_DRP_Host_FULL _2_15.TPL'。 您可以 执行自定义配置 以仅允许源和UFP。   

    关于您的电源问题,我可能需要查看PD日志以了解发生的情况,也可以通过探头CC,VBUS,PP_EXT或PP_HV进行调查。 但是,您可以使用主机GUI工具读回寄存器,以便查看您的事例在工作时和出现故障时的区别。 一些重要的寄存器包括 状态,数据状态,电源状态,PD状态,活动PDO, 等等

    最后,使用DRP模板确保正确映射多路复用控制GPIO =>例如: GPIO0 = 插头事件,GPIO3= AMSEL和GPIO14/15=端口连接CC2。

    仅供参考:HD3SS460仅支持第1代速度。  

    请告诉我使用模板进行测试的结果以及您对该问题的持续测试。

    谢谢