主题中讨论的其他部件:dP-expansi-EVM,, HD3SS460
大家好,
请回答我的客户问题,
我们现在正在运行TPS6598x应用定制工具,评估TPS6598EVM + DP-EXPAN-EVM上的TPS6.5981万 C型PD控制器。
我们的要求是:
- TPS6598EVM是高达100W的电源
-使用DP-EXPAN-EVM模块将USB 3.0 器件连接到TPS6598EVM。 此数据将上流化到主机(UPF)。
因此,我们的硬件(使用TPS6.5981万)应该能够为主机(例如笔记本电脑)供电,并为该主机的上行端口提供一个USB SuperSpeed端口。
我在默认的坞站模式下测试了TPS6.5981万EVM,使用外部电源(170W),该电源设置为20V和5A (OCP)。
我没有更改任何默认设置。
不幸的是,系统相当不稳定(有时工作,有时不工作...)。
是否有适合我们需求的专用固件?或者您能否为我们提供一些参数设置建议?
非常感谢。
此致,
Needhu