This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:有关VDSI_PIN范围的问题

Guru**** 646230 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093251/sn65dsi83-questions-about-vdsi_pin-range

部件号:SN65DSI83

大家好,团队

我对SN65DSI83的VDSI_PIN范围有疑问。

我是否必须保持在推荐操作条件中指定的VDSI_PIN范围内?

峰值噪声叠加在LP模式的低电压上,该电压低于建议操作条件中指定的VDSI_PIN的下限。

除噪声外,该值高于-50mV。

此噪音可能是由REF_CLK上的串扰引起的。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您必须保持在DSI83数据表中指定的推荐工作条件内。 否则不保证设备操作。  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David-San

    感谢您的快速响应。

    暂时超出建议的工作条件是否不可接受?
    是否存在任何MIPI标准表34注3中所述的例外情况?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您指的是哪个MIPI规格? 我正在查看MIPI DSI规范版本1.02 .........00,但看不到表34。

    但是,如果您在建议的操作条件之外操作,我们无法保证设备功能。

    谢谢

    David