请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP83TC812S-Q1 您好,
我正在为DP83TC812S-Q1芯片开发PHY驱动程序。 我有一个关于访问寄存器(通过MDIO)的问题。
从数据表中的功能模式描述中,在重置或通电后,芯片将进入待机状态。
1.如何验证设备是否处于待机状态?
2.从数据表中,在待机状态下,SMI/MDIO功能应该可以正常运行。 这是否意味着通过MDIO进行的寄存器读/写将在此状态下工作?
谢谢!
Akshay