请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:THVD1550 是否有任何文档可定义Enable (启用),Tx (Tx)和Rx信号之间的关系? 瞬态期间信号之间需要多长时间的延迟! 谢谢。
此致
Brian W
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有任何文档可定义Enable (启用),Tx (Tx)和Rx信号之间的关系? 瞬态期间信号之间需要多长时间的延迟! 谢谢。
此致
Brian W
这些在数据表的7.8 部分中指定;另请参见图14,15,17和18。
Brian,
正如Clemens所说,请参阅数据表7.8 部分中的表格,其中应包含您所需的所有信息。 如果您有任何其他问题,请告知我们。
此致,
Eric Hackett