主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LP, USB-2-MDIO
您好,
我正在尝试使用PSDK函数 EnetPhyMdioDflt_readC22()通过MDIO读取PHY_BMSR (0x01h),该函数在内部进入CSL_MDIO_phyRegRead2()。
在我的案例中,CSL_MDIO_PHYRegRead2()似乎挂起。 这是否表示我无法通过MDIO与PHY芯片通信? 这是否意味着PHY芯片断电?
谢谢!
Akshay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在尝试使用PSDK函数 EnetPhyMdioDflt_readC22()通过MDIO读取PHY_BMSR (0x01h),该函数在内部进入CSL_MDIO_phyRegRead2()。
在我的案例中,CSL_MDIO_PHYRegRead2()似乎挂起。 这是否表示我无法通过MDIO与PHY芯片通信? 这是否意味着PHY芯片断电?
谢谢!
Akshay
嘿Alon,
快速更正。 有一个CLKOUT,我看到一个25MHz时钟输出。
您是否熟悉TI k3conf实用程序? 我们可以在那里探查哪些具体情况以进一步验证?
# k3conf_g dump device | grep cpsw
| 28 | J721S2_DEP_CPSW1 | DEVICE_STATE _ON |
| 29 | J721S2_DEW_MCU_CPSW0 | DEVICE_STATE _ON |
| 145 | J721S2_DEC_J7AM_SA2_CPSW_PSILSS0 | DEVICE_STATE |
谢谢!
Akshay
您好,Akshay,
我不熟悉TI k3conf实用程序,我不确定您还能进一步了解什么。
在内部,我们使用MSP-EXP430F5529LP板连接到MDC/MDIO,然后我们使用我们的专有程序( 可从www.ti.com/.../ETHERNET-SW下载) USB-2-MDIO,使用该程序并物理连接板,我们能够相对轻松地从PC读取/写入数据。
查看上面的k3conf_g转储,似乎可以检测到设备已打开。 您能否验证是否看到链接? 您是否尝试过与合作伙伴联系?
最佳,
Alon