This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1EVM:EVM板手册

Guru**** 1854020 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB924-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099666/ds90ub924-q1evm-evm-board-manual

部件号:DS90UB924-Q1EVM

目前,从TI官方网站下载的924EVM板的操作手册与实际版本不匹配。 是否有更新版本的操作手册?

希望得到您的答案,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    与实际值不匹配

    您能澄清一下您的意思吗?  TI.com上有关924EVM的所有材料都是最新版本。  

    最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图所示,用户手册“DS90UB924-Q1EVM用户指南”中所示的布局与实际接收产品的布局不同。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您发送图片。 我需要调查此事并与我的团队联系。  

    最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,请你告诉我,你何时可以给我们有关的答复? 这对我们来说非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    请参阅随附的EVM原始设计文件。 正在努力重新发布设计及其支持文档,但 目前没有目标日期。 下面是原始设计的一些已知问题以及建议的修复:

    • 在先前版本的主板上实施了一个新电路,以尝试锁定通过/锁定信号,而不是让它们直接显示通过/锁定的实时状态。 此电路完全不像预期的那样工作,因此通过进行以下更改,最后一个版本的蓝色导线绕过了整个电路: 卸下R70/R72,安装跳线,将通过/锁定网直接连接到ERR_PASS和ERR_LOCK网(这些网连接到LED),并断开U10和U12上的Q
    • 在IDX交换机中,BOM未正确地将R41,R96,R1,R2标记为DNP
      • 已删除R41和R96,因为它们不需要填充  
    • CMF中增加了额外的C8帽,比数据表中建议的会导致稳定性问题的帽大得多  
      • 完全拆下C8,因为不需要C8,且CMF销已具有所需的0.1uF盖  
    •  U3 LDO原理图部分缺少C29,C30,R44,C31和C32组件的GND连接,因此需要进行蓝色接线  

    e2e.ti.com/.../SV60.0901万B_5F00_Source.zip

    希望这能有所帮助,