主题中讨论的其他器件: TCAN1043A-Q1
您好!
我的客户对 TCAN1463-Q1有2个问题。
1.如果 CAN 总线上发生故障,设备能否检测到故障? 其中假定的故障是
1-1 CANH 或 CANL 对地短路。 因此、它看起来像是 CAN 总线上的显性状态。
1-2 CANH 和 CANL 短接。 因此、CAN 总线的状态看起来像是隐性状态。
1-3任何其他情况。
我认为上面的"1-1"被 CAN 总线故障标志检测到。 如果是"1-2"、则很难进行检测、但短路电流是有限的。
对于"1-3"、该器件还可以检测短接到 VCC 或 Vsup 的 CAN 总线。
我的理解是否正确?
2.如果 TXD 在激活模式下或在激活模式之前长时间保持低电平、则器件会在每种情况下检测 TXD DTO 或 TXDCLP。
如果在任何情况下 TXD 被意外保持在高电平、是否应该将任何故障置为有效?
我认为这不是必需的、也不会在器件中实现、因为 TXD DTO 和 TXDCLP 的目的是防止占用 CAN 总线。 我的理解是否正确?
此致、Taki