主题中讨论的其他器件:DP83848K
我们在 DP83848K (PHY2)的背靠背配置中使用上述 PHY (PHY1)。 目前、我们使用来自 PHY1的 CRS_DV 来控制 PHY2的 TX_EN。 由于 CRS_DV 不与数据流起始值同步、因此我们正在丢失数据包。 为了解决此问题、我们需要使用 RX_DV 信号而不是 CRS_DV 信号。 数据表在第52页的图8-15中清楚地显示了这种可能性。
我想应该有一个参数来在其中一个 SMI 寄存器中配置它。 但是我无法找到该参数。
在 RMII 模式中、我是否可以找到配置位或引脚搭接以从 CRS_DV 更改为 RX_DV?
提前感谢!