This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151P:10G 光纤模块

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1151P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110033/onet1151p-10g-optical-module

器件型号:ONET1151P

您好!

TIDR437 是适用于10G 光学模块的 TI 参考设计、适用于固定波长激光器
技术。

我们需要适用于 DWDM 应用的10G 光模块参考设计、该应用的激光器可以调谐
到 C 频带。

此致、

Jainendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jainendra、

    TI 没有支持 DWDM 应用的10G 光学模块参考设计。 ONET1151P 是一款成熟的产品、没有有效的参考设计。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的更新。  

    正如您所说的那样- TI 没有用于 DWDM 应用的激光驱动程序。 您是否了解支持 DWDM 应用激光驱动器并可提供参考设计的 vendos?

    此致、

    Jainendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jainendra、

    我想也许 Finisar 或 Avago 可以提供这些信息。

    此致、Nasser