This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB960-Q1

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112008/ds90ub960-q1-ds90ub960-q1

器件型号:DS90UB960-Q1

DS90UB960的 FPD Link3有4个摄像头。

2 FPD Link3和960位于同一 PCB,上、但其他两个 FPD Link3位于另一个 PCB 上、通过 BTB 连接器连接。

BTB 连接器支持高达16Gbps 的数据速率。

此设计有哪些风险? FPDLink3通过产品中的 BTB 进行连接。

PCB 和 BTB 连接器处需要的插件损耗是多少?

PCB1或 PCB2的 POC 和 ESD 在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 FPD-Link 的角度来看、主要问题是插入损耗和回波损耗的影响。   

    1.您需要确保通道仍能满足我们对插入损耗和回波损耗的要求。  您可以在960数据表的通道要求部分查看这些数字。

    同样、这些值也在数据表的通道要求部分中。

    3.出于 PoC 考虑,您需要确保连接器能够承受您尝试通过电缆发送的电流。 此外、您应该确保连接器上没有明显的 IR 压降。  ESD 保护规格是相同的、但您可能会添加一个额外的点以实现偶数。  如果需要外部 ESD 保护、则需要在系统级别确定该值。

    此致、

    Nick