请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB960-Q1 DS90UB960的 FPD Link3有4个摄像头。
2 FPD Link3和960位于同一 PCB,上、但其他两个 FPD Link3位于另一个 PCB 上、通过 BTB 连接器连接。
BTB 连接器支持高达16Gbps 的数据速率。
此设计有哪些风险? FPDLink3通过产品中的 BTB 进行连接。
PCB 和 BTB 连接器处需要的插件损耗是多少?
PCB1或 PCB2的 POC 和 ESD 在哪里?