This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IR 可在完全相同的原理图中替换为 DP83867IS?

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83867IS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111800/dp83867ir-dp83867ir-can-be-replaced-with-dp83867is-in-the-exactly-same-schematic

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83867IS

大家好、

 DP83867IR 和 DP83867IR 之间有何差异 

他们希望 将 DP83867IR 或 DP83867IR 与 RMGII 搭配使用、但他们希望确定是否可以   在完全相同的原理图中将 DP83867IR 替换为 DP83867IS、反之亦然。 您能否确认这一点?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    是的、您可以   在完全相同的原理图中将 DP83867IR 替换为 DP83867IS。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、

    谢谢。 您还能告诉我们   DP83867IR 和 DP83867IS 之间的区别吗?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    DP83867IR 支持 MII、GMII 和 RGMII MAC 接口、 而 DP83867IS 支持 RGMII 和 SGMII MAC 接口。

    --

    此致、

    林山民