This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC176A:SN65LBC176AQD 和 SN65LBC176AQDRG4之间的差异

Guru**** 2504935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112926/sn65lbc176a-difference-between-sn65lbc176aqd-and-sn65lbc176aqdrg4

器件型号:SN65LBC176A

尊敬的 TI 团队:

SN65LBC176AQD 和 SN65LBC176AQDRG4之间有何区别? 它只是器件标识吗?
SN65LBC176AQDRG4的温度范围是多少? 数据表封装信息中未列出。

客户希望使用 SN65LBC176AQDRG4作为 SN65LBC176AQD (R)的直接替代产品。

谢谢、此致、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件是相同的;请参阅 [常见问题解答]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    您好 KF、

    为了详细说明一点、该器件的 G4和非 G4版本组装在不同的站点、因此由于站点使用不同的粘合和引线框材料、因此材料成分略有不同。 您可以通过单击商店页面中的"质量、可靠性和封装信息"链接来查看每个器件型号的详细信息。  

    除此之外、共享所有其他器件/封装字符的器件之间没有区别。 这包括 G4的温度范围、因此  SN65LBC176AQDRG4的温度范围为-40C 至125C。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott