请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC812S-Q1 大家好、
我的客户 Marelli 在他们的照明域控制项目中使用812、有些问题可能需要您的帮助。 谢谢!
- 是否可以通过自主操作完成整个 RMII 模式的自动设置?
- 我是否需要在自主操作之前和之后进行复位?
- 对于0x18B 寄存器的读取操作、读取的数据(0x1C4B)与寄存器映射中的指示值不同。
- 读取/写入步骤:0xD 0x1F;0xE 0x18B;0xD 0x401F;读取/写入0xE。 操作是否有问题?
- 在读取和写入其他 MMD1F 寄存器时也会出现同样的问题。
- 配置 RMII 模式时、是否只能为 RMII_CTRL_1寄存器和 RMII_OVERRIDE_CTRL 寄存器设置它? 需要在其他模式下手动禁用一些相关寄存器?
- 当前设置步骤
- PHY 硬件复位
- 自主操作(addr0x18B、data0x0040)
- 设置模式:从器件(addr0x1834、BIT14=0)
- RMII CTRL 寄存器设置(addr0x648、BIT5、6=1)
- 当前设置步骤
- 我们是否有针对 RMII 模式的配置步骤?
BR
Jiawei