主题中讨论的其他器件: TCA6424A、 TCA9539、 MSP-EXP430G2ET
大家好、
我们正在考虑购买 TCA6424A 和 IO-EXPANDER-EVM、还有一些问题。
TCA6424A 和 TCA9539位于评估板内部、其数据表中的电源电压范围为1.65至5.5V。
IO-EXPANDER-EVM 内是否有任何其他可能影响 IO-EXPANDER-EVM 电源电压范围的 IC。
您能告诉我实际操作 IO-EXPANDER-EVM 需要多少电压吗?
根据用户指南 P12上的电路图、"LaunchPad P1.0提供的3.6V 电压轨"是否为3.6V?
https://www.ti.com/lit/ug/slvua59a/slvua59a.pdf
我认为"LaunchPad"是指 MSP430 LaunchPad (例如 MSP-EXP430G2ET)、但其电源轨为3.3V 或5V 而不是3.6V、电源轨应由 J1 (MSP-EXP430G2ET)的引脚1供电、而不是 P1.0
https://www.ti.com/lit/ug/slau772a/slau772a.pdf
例如、如果我想在1.8V 电压下运行 TCA6424A 或 TCA9539、在将1.8V 电压应用于 J1 (IO-EXPANDER-EVM)的引脚1时、IO-EXPANDER-EVM 是否正常工作?
此致、
Tom Liu