This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:开关与放大器;多路复用器论坛

Guru**** 648580 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120776/tmuxhs4212-switches-multiplexers-forum

器件型号:TMUXHS4212

您好!

 TMUXHS4212是否适用于 CSI C-PHY 和 D-PHY?

2、级联2  TMUXHS4212在插入损耗和带宽截止方面有何影响?  

2.我想将此多路复用器用于功能 和参数用途:一种状态用于 CSI BIST 终端、另一种状态用于使用测试仪测量 DUT 泄漏。  TMUXHS4212在激活时会产生什么泄漏影响? 我是否可以获得高温下的泄漏规格?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:是的、4212适用于 CSI 或 D-PHY。

    2;级联多路复用器时、插入损耗应在1GHz 左右相当低。

    3:所选端口的泄漏最大为8ua

    此致

    Brian