请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8042A 你好。
之前、我们使用了一个 TUSB8042A 器件来检查运行情况、这次我们将使用两个器件来检查运行情况。
我之所以撰写这篇文章、是因为我对电路配置期间的时钟输入有疑问。
我们将使用 OSC 来提供 XI 输入24MHz 时钟。
我想知道使用一个工作电压为1.8V 的 OSC 来提供两个 TUSB8042A 是否可以。
除了时钟输入、其余电路图复制了之前使用的电路。