This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:SX/Sy 的电压与灌电流

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117211/p82b96-vol-vs-current-sink-of-sx-sy

器件型号:P82B96

大家好、

您能否分享有关 P82B96 Sx 引脚上的电压与 ISX 之间关系的任何信息? (如图1或图2)

P82B96的数据表中只有"SX 与结温间的 VOL、Sx 与结温间的 IOL = 3mA OL、IOL = 0.2mA、3mA"、但我想知道一些其他情况、例如2mA 和1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于2mA 和1mA 的情况、我们没有任何数据、但您可能可以将3mA 的情况用作最差的预期电压。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、  

    感谢你的答复。

    您的意思是、这些2mA 和1mA 可能与3mA 情况没有太大区别。 我们将使用3mA 数据作为最差值。

    谢谢你。