主题中讨论的其他器件: LSF0102、 TXU0104、 TXU0204、 TXU0102、 TXU0101、 TXU0304、 TCA9800、 TXU0202、 PCA9306
TCA9416还可以用于 JTAG 信号连接、SPI 和/或通用 GPIO、其中器件的一侧仅主动将线路驱动为高电平或低电平?
与 LSF0102相比、该器件的主要区别是什么?LSF0102明确表示支持上述某些特性?
我们的设计要求在固定1.8V 侧之间进行@ 400kHz 的 I2C 转换、另一侧在1.2V、1.8V 和3.3V 之间交替。 换句话说、不能使用需要(VccA < VccB + x)的器件。 此外、我们需要在设计中的另一个位置在1.8V 和3.3V 之间进行 JTAG 转换。 TCA9416是否适用于所有这些应用、或者它是否不适用于 JTAG 器件、尤其是在高频下?
如果需要在40MHz 频率下对 JTAG 进行1.8V <->3.3V 固定转换、您建议使用哪个最新器件来代替 TCA9416、如果这不起作用?