This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:菊花链

Guru**** 2521030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124022/dp83tc813r-q1-daisy-chain

器件型号:DP83TC813R-Q1

大家好、团队需要一些意见。

这是一个单通道 PHY、我们需要建立菊花链结构、该器件如何实现? 我们需要知道如何在网络中间连接我们的器件。

提前感谢您的支持。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否给出您想要实现的目标的方框图? 您是否尝试以菊花链形式连接通信、时钟等?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、  

    他们 希望将我们的器件置于单对以太网网络(100BASE-T1)中、并且不分配处理器来在两个 PHY 之间实现旁路。 在这种情况下、是否有任何 IC 可像"开关"一样使用?

    /resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/138/6087.Blockdiagram.png

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您似乎正在尝试实施"开关类"解决方案。 遗憾的是、我们没有将其作为单个 IC。 假设它只是一个2端口系统、您可以使用的解决方案是具有2个 PHY、可以实现这一点。 每个 PHY 的 MDI 将连接到不同的100BASE-T1网络、而 MII 连接将使用背靠背 RMII 或 RGMII 相互连接、具体取决于 PHY。 我们的 EVM 上有这样的示例、但就像汽车和工业以太网之间的介质转换器一样、但即使不在以太网类型之间进行转换、概念也是相同的。

    此致、

    Gerome