This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:ds90ub926q 是否可以与 DS90UR241配对?

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241, DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129839/ds90ub926q-q1-can-ds90ub926q-be-paired-with-ds90ur241

器件型号:DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UR241DS90UB928QDS90UB927QDS90UB940-Q1
DS90UR906Q 可与 DS90UR241配对。 ds90ub926q 也与 DS90UR905Q 兼容。 ds90ub926q 是否可以与 DS90UR241配对? 谢谢! 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    是的、DS90UB926Q 可与 DS90UR241配对。 DS90UB926Q 可配置为与 FPD-Link II 器件兼容。

    此致、

    Jack Scherlag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢你的答复。 您能否将我指向文档中的说明如何配置它的位置? 我可以在  DS90UR906Q 数据表中找到如何将其配置为与  DS90UR241配合使用、 并在 DS90UB926Q 数据表 中找到如何使其与 DS90UR905Q 兼容。 但是 、DS90UB926Q 和 DS90UR906Q 的引脚分配不同、我无法找到 如何使 DS90UB926Q 适用于 DS90UR241。 此外、使用相同的硬件设计、DS90UB926Q 能否在  不同的车辆中与 DS90UB925Q、DS90UR241和 DS90UR905Q 连接?

    更好     的是、DS90UB928Q 接口是否可以与 DS90UB927Q、DS90UB925Q、DS90UR241和 DS90UR905Q 进行相同的硬件设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    UR241将在 DOUT+和 DOUT-引脚上输出。 这些引脚将在 RIN+和 RIN-引脚处进入 UB926。 需要更改 MODE_SEL 或配置寄存器以使 UB926接收 FPD-Link II 帧。

    [引用 userid="423779" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129839/ds90ub926q-Q1-CAN-ds90ub926q-by-by-paire-with -ds90ur241/4192807#4192807"]此外,使用相同的硬件设计,可以   说 DS90ub926q-bq、DS90ur241/4192807#4192807#4192807#4192807#4192807#4]uDS90uDS90u82241uQ]

    UB926可与您列出的所有串行器对接。 您能否澄清"在不同车辆中"的含义?

    [引用 userid="423779" url="~//support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129839/ds90ub926q-Q1-CAN-ds90ub926q-by-by-paire-with -ds90ur241/4192807#4192807"]是否可以使用 DS90UB926q-ds90UR9Q[     引用 DS90UR90Q1/4192807#4192807]DS90UB928Q]与 DS90UQ/290UR9Q[引用 DS90Q/290Q]

    UB928与 UB927和 UB925兼容、并向后兼容 UR241和 UR905Q。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 如果我理解正确、请告诉我。

    为了使 UB926与 ur905一起使用、 配置寄存器0x02位2和3应该为11。 此设置是否适用于 UB925和 UR905输入?  为了使 UB926与 UR241一起工作、只需根据 UR906数据表设置0x00、位 2和位3应该是10? 那么、0x02位2和3的设置是否为11、 0x00位 2和3 的设置是否为10、是否适用于 UB925、 UR905和 UR241? 或者、当使用的串行器不同时、是否应更改设置?

    为了 使 UB928能够与所有四个串行器配合使用、 是否应将配置寄存器设置为与上述相同?

    [引用 userid="525435" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129839/ds90ub926q-Q1-cCAN-ds90ub926q-be-pairing-with -ds90ur241/4192879#4192879"]您能否澄清"在不同车辆中"的含义[引用/引用]?

    我们正在设计与 Chevy OEM LVDS 信号连接的电路板。 例如、2014至2018 chevy 4英寸屏幕使用 UR241、8英寸屏幕使用 UR905或 UB925、2019、更高版本8英寸屏幕使用 UB927。 我们希望设计一个硬件来处理所有这些问题。

    另一个问题。 在不同的车辆中、使用相同的设置时、有时会移动显示屏。 配置寄存器中是否存在相关设置? 水平位置和比率、垂直位置和比率等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    [引用 userid="423779" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129839/ds90ub926q-Q1-CAN-ds90ub926q-be paired-with -ds90ur241/4192947#4192947"]以便 UB926使用 ur905 配置,并应引用0x02位寄存器。]

    是的、为了实现向后兼容性、寄存器0x02位2和3应该被设定为1。  

    [~ userid="423779" url="支持/interface-group/interface/f/interface-forum/1129839/ds90ub926q-Q1-CAN-ds90ub926q-be-配对-ds90ur241/4192947#4192947]\n 此设置是否适用于 UB925和 UR905输入?  [/报价]

    UB925不是 FPD-Link II、它不会在向后兼容模式下工作。 UR905将在向后兼容模式下工作。

    [引用 userid="423779" URL"~//support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129839/ds90ub926q-Q1-CAN-ds90ub926q-be paired-and-ds90ur241/4192947#4192947"]以便 UB928与 上述所有四个串行器一起使用时,应设置相同[引用/引用]

    配置寄存器的值取决于串行器是 FPD-Link II 器件还是 FPD-Link III 器件。 在 FPD-Link II 和 FPD-Link III 器件之间切换时、需要启用后向兼容模式。

    [引用 userid="423779" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129839/ds90ub926q-Q1-cCAN-ds90ub926q-be-pairing-with -ds90ur241/4192947#4192947]Configuration 寄存器中是否存在与相关的设置? 水平位置和比率、垂直位置和比率等[/报价]

    这些器件是较旧的 FPD-Link 产品、因此无法进行视频裁剪/定位。

    [引用 userid="423779" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129839/ds90ub926q-Q1-CAN-ds90ub926q-be paired-and-ds90ur241/4192947#4192947"]UB926要与 ur241一起使用、应根据数据表设置为0x00、是否应设置为10位、是否应根据数据表 将 UB906设置为3? 那么、0x02位2和3的设置是否为11、 0x00位 2和3 的设置是否为10、是否适用于 UB925、 UR905和 UR241? 或者、当使用的串行器不同时、是否应更改设置?[/quot]

    我不知道你在这里想说什么。 您是否提到了 I2C 器件寄存器0x00? 同样、如果您将 FPD-Link III 器件与 FPD-Link III 器件配合使用、则无需启用向后兼容性。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢你的答复。

    我做了进一步的研究、非常清楚如何使 ub928或 ub926与串行器兼容、但实际上是241

    [~用户 id="525435" url="支持/interface-group/interface/f/interface-forum/1129839/ds90ub926q-q1-cCAN-ds90ub926q-be-配对-ds90ur241/4194084#4194084"]如果您使用的是 FPD-Link III 器件、则无需使用引用 FPD-Link III 器件即可实现向后兼容性[引用 FPD-Link III。]

    不确定您是否认为 UR241是 FPD-link III 串行器。 实际上、它是比 ur905旧的 FPD-Link II 串行器。 数据表现已推出: https://www.ti.com.cn/document-viewer/cn/DS90UR241-Q1/datasheet/abstract#snls2311817

    可以将 UR906配置为与 UR241向后兼容、如下所述: https://www.ti.com/document-viewer/DS90UR906Q-Q1/datasheet/serializer-and-deserializer-operating-modes-and-backward-compatibility-config-1-0-snls3133394#snls3133394

    网址: https://www.ti.com/document-viewer/DS90UR906Q-Q1/datasheet/register-maps-snls3138511#SNLS3138511

    但是、如果在向后兼容模式下、ub926或 ub928支持 ur241并且需要额外的硬件更改或配置寄存器更改、我找不到任何地方。 这是现在的主要问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    是的、UR241是一款较旧的 FPD-Link II 器件。 尽管 UB926和 UB928向后兼容 UR241、但某些功能可能会受到限制、因为 UR241专为18位色深的显示屏而设计。 如果可能、我建议使用数据表中列出的向后兼容器件。 请查看 UB926和 UB928数据表中的第8.3.3节、以配置向后兼容性。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的快速响应。

    我已经阅读 了 UB926和 UB928数据表中的第8.3.3节、但它们只提到了 ur905和 ur907。 这就是为什么我 问 ur241是否与 ur926或 ur928一起工作的原因。

    您说的是、只需使用第926或第928中规定的配置即可与 ur905兼容、使 Ur241能够与它们配合使用、而无需进行其他更改、尽管 ur906需要更改配置才能与 ur241向后兼容? 如果是这种情况、是否在现实生活中进行了测试? 我问是因为我没有看到任何地方提到它们一起使用。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    [引用 userid="423779" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129839/ds90ub926q-Q1-CAN-ds90ub926q-be-pairing-with ds90ur241/4194294#4194294"]因此,您说只需使用声明的配置与 Urub926q-ds90ur241/419424294#4#4#4#4194294294"]进行引用,即可使其与 Urub926[Urub926q/2941"]或引用 Urub92

    是的、这将允许 UB926或 UB928解释 FPD-Link II 帧。

    [引用 userid="423779" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129839/ds90ub926q-Q1-cCAN-ds90ub926q-be 配对-ds90ur241/4194294#4194249"]尽管需要更改配置才能与 urquote/urquote[?]

    UR906不需要更改配置。 UR906和 UR241都是 FPD-Link II 器件。

    [引用 userid="423779" URL"~//support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129839/ds90ub926q-Q1-CAN-ds90ub926q-be-pairing-with -ds90ur241/4194294#4194294 "]如果是这种情况,是否已在实际报价中进行过测试[?]

    我无法使用 DS90UR906或 DS90UB926/928确认对 DS90UR241进行的任何测试。 我所知道的是、前面提到的 FPD-Link III 器件可以接收来自 FPD-Link II 器件的输入。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢你的答复。  

    如果我想让解串器将信号馈送到接受 mipi 信号输入的芯片、那么适合 ur905、ur241、ub925和 ub927串行器的最佳选择是什么? 是否有直接工作的解串器、或者需要额外的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    芯片接受什么 MIPI 接口(DSI、CSI 等)? DS90UB940-Q1输出 MIPI CSI-2、并向后兼容 UB925和 UB927。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="525435" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129839/ds90ub926q-Q1-cCAN-ds90ub926q-be-pairing-with -ds90ur241/4195931#4195931"]芯 片接受什么 MIPI 接口(DSI、CSI)? [/报价]

    就是 CSI。  DS90UB940-Q1能否直接连接 UR905、UR241?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、是否有带 UB940的 IC 桥 UR905、UR241?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    DS90UB940-Q1无法连接到 UR905和 UR241等 FPD-Link II 器件。 我会看看是否有任何解决方法可以连接 UR905或 UR241、但这是不可能的。 主要问题是 UR905和 UR241在与 FPD-Link III 不兼容的较旧 FPD-Link II 协议上运行  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢你的答复。 有人推荐了 ur910。 除了 ur241和 ur905外、您能否确认它还与 UB925和 ub927兼容? 根据数据表的第7.1节、这是非常有希望的。

    www.ti.com/.../detailed-description

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需再次阅读该部分、就会意识到这意味着需要将 ub925和 ub927910设置为向后兼容模式、以便它们与 ur910配合使用。 由于 ub925和 ub927位于 OEM 设备上、除非我们可以通过 ur910设置其模式、否则它们不能与 ur910配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    UB925和 UB927需要设置为向后兼容模式才能与 UR910配合使用。 UR910也与 UR241和 UR905兼容。 使用 UR910与 UR241或 UR905时、无需设置特殊模式或配置。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢你的答复。 在某些车辆中、HMI 使用 UR905、但 DVD 使用 UB925。 您是否知道可同时输出 MIPI CSI-2的解串器? 如果没有一个 IC 可以实现这一点、您对设计的建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    UR910能够与 UR905和 UB925以及输出 MIPI CSI-2配合使用。

    此致、

    插孔