This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550写入寄存器无法进入正常模式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059053/tcan4550-tcan4550-write-register-unable-to-enter-normal-mode

器件型号:TCAN4550

大家好、

我收到了客户的问题。

"写入0800寄存器"c8000 04a0"、读取值"c8000 460"、并读取 spierr 寄存器"000000 08"。 原因是什么? 我们是否需要在芯片初始化期间设置复位和唤醒引脚?”

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    对于将 SPI 写入从待机模式更改为正常模式、无需进行任何特殊操作。 只要不存在故障或复位事件、该序列就不应使器件返回到待机状态、如模式控制寄存器(h0800)的最终读数所示。  

    在将 B01写入 MODE_SEL 位(C800 04A0写入)和读取模式控制寄存器之间、是否会以电气方式发生其他情况? TCAN4550的 RESET 引脚是否已切换? 所有电源是否稳定? IC 是否看起来过热? 此类事件可能会导致收发器自动切换回待机模式。  

    此致、
    Eric Schott