This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD76:您能否在数据表中提供 R1、R2、R3的电阻值?#39;s 图28。接收器输入?

Guru**** 2506465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056995/sn65hvd76-could-you-provide-the-resistance-value-of-r1-r2-r3-in-datasheet-s-figure-28-receiver-inputs

器件型号:SN65HVD76

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

您能否在数据表的图28中提供 R1、R2、R3的电阻值。接收器输入?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也许能够从第7.7节中的总线输入电流规范中得出这些值。

    但出于实际目的、总线输入电流值本身可能会更有用。 最简单的方法是将其视为具有八分之一单位负载的接收 器(请参阅 RS-485单元负载和最大总线连接数)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki、

    大约 R1=50kOhm、R2=7.8kOhm、R3=10.6kOhm。

    此致、