This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:千兆网络速率问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046744/dp83867ir-gigabit-network-rate-issue

器件型号:DP83867IR

DP83867芯片和 PC 可以在1000Mbps 速率下成功实现自协商、但主器件无法通过 PHY 芯片进行通信、客户需要进行以下测试:

 主器件通过 MAC 接口将固定长度的数据发送到 PHY 芯片、并且计算机听不到任何网络数据包。

2. 当计算机发送固定长度的数据时,主机仍然无法接收有效数据。

3. 手动配置计算机网卡的速率为10/100Mbps 时,网络通信正常。

4. 使用具有明显-1.24V 直流偏置的示波器观察 DP83867芯片的 GTX_CLK 信号。 当 PHY 芯片未连接时、控制器为 GTX_CLK 信号输出-0.42V 的直流偏置。

附件1:DP83867芯片的设计原理图,接口直接连接到主 MAC。

附件2:使用示波器读取 GTX_CLK 信号的波形,以及 DP83867芯片三电源信号。

e2e.ti.com/.../_4496F64E_1_1AFF_DP83867IRPAP_9F530674FE56_.pdf

附件1

e2e.ti.com/.../_4496F64E_2_1AFF3A79E26C6856E26C625F_.docx

附件2

客户希望了解如何实现 千兆网络速率。

谢谢!

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周樱桃

    感谢您的回复。

     了解上述信息。 通信适用于10/100、但不适用于1000M。

    有关 GMII 信号到主机和 MDI 信号长度的任何想法(磁性元件和 PHY 之间的距离)。

      在收到上述意见后,我确实可以提供一些初步的意见。

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    感谢您的回复!

    [引用 userid="177086" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046744/dp83867ir-gigabit-network-rate-issue/3872400 #3872400"]有关传输到主机的 GMII 信号长度和 MDI 信号(磁性元件和 PHY 之间的距离)的任何想法。

    以下是客户提供的信息:

    谢谢、期待您的回复!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周樱桃

    感谢您的参与。  

    GMII 信号看起来很长。 我假设信号已匹配。  

    您能否检查 TX 信号是否在主机附近有串联电阻器。

    我还假设 "maser"是指巴特岛上的主机-请发表评论。

    对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周樱桃

    我还 假设 主器件是板上的主机-请进行评论。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    感谢您的回复!

    我已更新您对客户的回复、如果有任何新问题、我会尽快跟进。

    再次感谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HR911130C -磁性元件的中心抽头短接。

    您能否检查客户是否有没有中心抽头短路的磁性元件、以便他进行测试。 此外、您能否要求客户在 C49中添加额外的电容器。

    电源去耦更少 -每个引脚需要100nF + 1uF、而每个电源轨类型还需要10nF + 10uF。 有关更多详细信息、请参阅器件数据表。 请请求客户添加相同和测试。

    此致、

    Sreenenvasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreenvasa、

    感谢您的帮助!

    客户已检查并获得以下信息:

    [引用 userid="177086" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046744/dp83867ir-gigabit-network-rate-issue/3873751 #3873751"]您能否检查 TX 信号在主机附近是否有串联电阻器。

    否、主机附近没有串联电阻器。

    [引用 userid="177086" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046744/dp83867ir-gigabit-network-rate-issue/3873751 #3873751"]我还假设 maser 是指巴特岛上的主机

    是的、是的。

    [引用 userid="177086" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046744/dp83867ir-gigabit-network-rate-issue/3874991 #3874991"]您能否检查客户是否具有未短接中心抽头的磁性元件、以便他进行测试。 [/报价]

    您是否意味着更换 RJ45、将其更改为 RJ45磁性元件、而无需中心抽头短接? 是否有推荐的模型?

    [引用 userid="177086" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046744/dp83867ir-gigabit-network-rate-issue/3874991 #3874991"]此外,您是否可以要求客户随 C49一起添加其他电容器。

    C49电容在 HR911130C 上、"与 C49一起添加额外电容"是什么意思?

    此外、DP83867相关引脚和电源轨已根据芯片手册(新电路板正在生产中)更改了电容。

    再次感谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周樱桃

    请参阅以下磁性元件链接。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616947/dp83867ir-pulse-transformer-of-dp83867irpap

    此外、您能否要求客户在 C49中添加额外的电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    感谢您的回复!

    请查看最新的原理图:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/135/GMII.pdf

    谢谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周樱桃

    谢谢你。 我将审核并提供我的意见。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    我是否可以知道有任何更新? 输入怎么样?

    谢谢、期待您的回复!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周樱桃

    感谢您的检查、我将查看新原理图。

    同时、您能否检查客户是否能够按照 8.4.4环回模式执行一些环回测试。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周樱桃

    我查看了原理图、其中关键部分是 RJ45磁性 元件类型和 GMII 布线长度。  

    您是否有机会检查客户是否可以执行一些回送测试。

    以下是客户可以尝试的一些其他建议

     

    复位不由 GPIO 控制。 请检查是否有 GPIO 客户可用于控制复位。 GPIO 复位可在电源稳定后释放。  否则 、请将 C1309增加至10uF 或22uF 并进行测试。

    针对 LED 电流限制的 R4983 33R 电阻值过低。 请增加到220R

    MII_TX_CLK R4981 -请将值更改为0r 或10R 并进行测试。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    感谢您的评论和回复!

    我已更新您对客户的建议。 如果有任何后续信息、我将尽快更新给您。

    再次感谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周樱桃、您好!  

    谢谢您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    RJ45磁性类型已替换为无中心抽头短接(型号7499111221A)。

    对于环回测试和您给出的建议、客户将在11月中旬在新电路板上进行测试、 在客户向我反馈结果后、我将尽快与您联系。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/135/7499111221A.pdf

    非常感谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周樱桃、您好!  

    感谢您的参与。

    如果客户正在使用新电路板、请建议他们在从 MAC 到 PHY 的所有 TX 信号上添加串联电阻器。

    此外、请 建议它们将布线长度优化为小于6000mil。

    如果您没有任何其他问题、您现在是否要关闭此主题、并在客户拥有新 PCB 时打开新主题。 如果是、请单击"已解决"按钮以关闭。

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周樱桃、您好!  

    如果您没有其他问题、请单击"已解决 "按钮以关闭该主题。

    对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周樱桃、您好!  

    如果您没有其他问题、请单击"已解决 "按钮以关闭该主题。

    对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周樱桃、您好!  

    IR EVM 上有7499111000a 磁性元件供客户参考。

    此致、

    Sreenivasa