This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:用于背对背中继器模式的主从时钟选项

Guru**** 1780110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, TIDA-010046, DP83822I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049307/dp83825i-master-slave-clock-options-for-back-back-repeater-mode

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: TIDA-010046DP83822I

如果我在中继器配置中连接两个器件、我是否可以简单地为主器件设置一个(连接本地25MHz xtal)、然后将主器件的50MHz 时钟信号馈送到另一个配置为从器件的器件?  

DP83825I 数据表中的中继器配置方框图显示了两个配置为从器件的器件、以及连接到这两个器件的外部50MHz 时钟。  

TIDA-010046在中继器模式下使用连接到 DP83825I 的 DP83822I 将 DP83825I 设置为主器件、然后将其50MHz 输出馈送到 DP83822I。  我想我的问题是、使用两个 DP83825I 器件时、两种配置都可以正常工作吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的查询。 我已将此信息发送给内部团队进行讨论、并将在星期三为您提供最新信息。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    此配置应该起作用。

    此致、

    Gerome