您好!
为了实现可靠性和冗余、以及非常短的整体网络长度(<1m)、我们希望在2个目标之间切换 TRM 线路。
然后、我们想知道 TRD 引脚的输出共模电压、或者至少知道两个差分引脚的最小和最大电压值。 如果不知道这一点、我们将不得不在额外的阶段阻止直流并重新偏置、这是不可取的。 将此数据与不同的 VDDIO 可能值进行比较会更好。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
为了实现可靠性和冗余、以及非常短的整体网络长度(<1m)、我们希望在2个目标之间切换 TRM 线路。
然后、我们想知道 TRD 引脚的输出共模电压、或者至少知道两个差分引脚的最小和最大电压值。 如果不知道这一点、我们将不得不在额外的阶段阻止直流并重新偏置、这是不可取的。 将此数据与不同的 VDDIO 可能值进行比较会更好。
谢谢你。
你好、Timothee、
请您澄清一下句子"我们想在2个目标之间切换 TRM 线路"。 这是否意味着您要切换引脚12和13的极性? 如果是、则无需担心、因为 PHY 具有自动极性检测和校正功能。 更多信息请参阅第8.4.11.2节。
关于第二个问题、未对共模电压进行特性描述。 您需要自己执行此类测量。
谢谢、
David
在 CM 端接+直流块之后、我们希望将 TRD 线路从一个 PHY 切换到另一个 PHY、这就是为什么需要知道 TRD 引脚上的电压范围才能选择合适的组件来执行该切换的原因。 这当然是一个非缓冲模拟开关。 我们知道、这 可能 会导致信号衰减。
这些 MDI 输出被称为 VML、TI 是否真的无法共享直接从 PHY 引脚获取的测量?
你好、Timothee、
该值未进行特性化、我无法提供测量值。 您需要自行进行此类测试。
谢谢、
David