This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:GND 移位

Guru**** 1543210 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029925/tcan1044a-q1-gnd-shift

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042-Q1TCAN1051TCAN1043

大家好、团队、

对于2个以下器件、GND 漂移有多大问题? 具体而言、+/- 2V 会导致问题吗?

TCAN1044 (A)-Q1系列

TCAN1042-Q1系列

谢谢你。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、

    +/- 2V 的 GND 漂移不会导致问题、这两个器件的额定共模范围至少为+/- 12V、这意味着 CAN 帧可以处于该范围内、但仍能正常工作。 +/- 2V GND 漂移不会导致 CAN 帧超出此范围。

    唯一可能导致接地漂移的问题是、如果接地漂移导致 VCC 电压漂移、使其不再超过欠压阈值。 在这种情况下、器件不会通电。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的回答。

    您能否告诉我为什么 IC 能够支持 GND 漂移?

    随附的假设是 GND 移位。 这正是 CAN IC 能够在没有故障的情况下检测 CAN 总线电压的原因、即使 CAN 总线电压在 GND 移位期间变为负值也是如此。

    如果假设本身错误、请告诉我。 如果假设正确、并且 CAN IC 内部有一些机制来正确检测差分电压、请也教我。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../CAN-GND-Shift.pdf

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、

    这些器件中的 CAN 接收器是差分接收器。 它会查看生成的 CANH - CANL Vdiff。 这种比较与 CAN 线路上相对于 GND 的电压无关、仅关系两个差分信号之间的关系很重要。 例如、即使在-10V 的接地漂移会导致 CANH =-7.25V 且 CANL =-8.75V 的情况下、Vdiff 仍然是1.5V 的有效显性电压。  

    由于收发器仍由以接地为基准的 Vcc 供电、因此可以承受接地漂移的限制。 这是±12V 限制的共模范围的来源。 直到这一点、只要差分信号完好无损、差分接收器仍然能够确定总线状态。  

    请告诉我这是否清楚、或者您还有其他问题。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的回答。

    您提到的+/-12V 共模电压如下所示 ?

    TCAN1044 (A)-Q1系列

    关于 TCAN1042-Q1系列、它是+/-30V 吗?

    此外、您是否知道  这是 CAN 市场中的常见功能? 还是某种差异化点?

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、

    是的、正确、这些是 Eric Schott 在数据表中提到的规格。 +/-12V 是 ISO 11898-2:2016 CAN 规范的一部分。 TCAN1042、TCAN1043和 TCAN1051的+/-30V 规格旨在使这些器件更适合工业应用和汽车应用。 更宽的共模范围可实现更大的接地漂移、这些漂移可能发生在 CAN 节点物理上彼此距离远的工业应用中。

    此致、

    Eric Hackett