This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:当强制100M 时无法连接

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034638/dp83867ir-cannot-link-up-when-force-100m

器件型号:DP83867IR

您好!

在自动协商模式下一切都不错、链路也不错。 但是、当它们自动协商关闭并强制 DP83867达到100M 速度时、它无法与 PC 连接。

寄存器 0x0010 = 0x4040、如果他更改为 0x4440、则无法写入。 寄存器 0x0011=0x7b02。

他还尝试环回测试,并将 0x0016配置为 0x1,0x2,0x3,0x4、0x8 ,没有问题,但如果配置为0x0016=0x10,设置外部循环,则无法链接。 也不会写入0x0043位6。 请帮您进行分析。  

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    感谢您的查询。

    强制100m

    客户应能够使用  0x0 = 0x2100配置强制100M。  

    客户配置 0x0010的任何原因。

    客户是否想要强制 使用 MDI/MDIX? 如果是、请要求客户确保所用电缆的配置与器件配置相匹配。 可能是客户可以从默认值(已启用)开始。

    您能否让客户读取 寄存器0x4/0x5。 检查这些寄存器  是否在 PHY 和链路伙伴端显示00m 功能?

    其他问题  

    1. 是否观察到100M 链路脉冲?
    2. 什么是 RX_CLK 频率(反射强制达100M 是25MHz 吗)?

    我们可以根据客户要求查看原理图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

     感谢您的回复、客户配置了0x0000=0x2100、0x0004=0x1e1、0x0005=0、连接伙伴是 PC 并配置了强制100m 全双工模式。问题 是、如果他配置了自动否定模式100m、则没有问题、并且已经链接、 我想知道 RX_CLK 是否存在问题?  

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    如果我理解正确,则将设备强制为100M 不起作用-这是正确的吗?

    客户是否可以分享原理图进行审查?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    是的、当 将器件强制为100M 且无法链接时、您理解正确。 但是根据客户 的反馈、在自动否定模式下工作时、首先可以连接、但等待一段时间、再也不能正常工作。  

    我会要求客户提供原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、  

    谢谢你。

    在自动否定模式下工作时、首先它可以链接、但等待一段时间、它无法再次正常工作。  

    您能解释一下您在这里的意思吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、  

    您是否有更新?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、  

    您是否有更新?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、  

    您是否有更新? 如果不 能、请关闭线程。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、  

    我没有听到您的声音、我没有关闭这个话题。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、  

    我没有听到您的声音、我没有关闭这个话题。

    此致、

    Sreenivasa