This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:解决问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981759/sn65dsi86-q1-question-for-resolution

器件型号:SN65DSI86-Q1

大家好、

客户希望仔细检查 SN65DSI86-Q1 (DSI 转 eDP)是否支持以下分辨率/数据速率。 您能不能将其混淆?

   视频源:6048 x 888

   数据速率= 6048 x 888 x 60Hz x 1.2 x 24 = 9.28Gbps

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam

     6048 x 888是有效像素还是总像素? 假设 总像素为6048 x 888、则 DSI86可以支持该分辨率、但必须使用所有8个 DSI 通道。

    谢谢

    David