This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:有助于通过合规性测试(上升和下降时间)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979184/dp83822i-help-to-pass-compliance-test-rise-and-fall-time

器件型号:DP83822I

大家好、团队、

您能帮助我们通过 DP83822I 的以太网合规性测试吗?

上升/下降时间分别为5.5ns/5.6ns、因此我客户的系统未通过合规性测试。

您可以通过更改寄存器设置或外设组件来帮助我建议解决方案吗?

请在 此处找到内部链接。 (请连接至 VPN 进行下载)。

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    您可以尝试以下上升/下降时间减少的编程选项,以解决客户电路板上可能出现的额外负载:

    A.28 0404 = 0120
    B.0404=00A0
    C.0404>=0024  
    --
    此致、
    Vikram